结果:找到" 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub ",相关内容1000条
  • 原理图元器件选中bug?器件bug?
  • 专业版鼠标选中器件有很大bug,老是把框外离得很远的器件一起选中,框里反而还有漏的。我放大屏幕想把局部电路选中整体移动到其他位置,然后矩形框内的选不齐,屏幕外的竟然选上了???前几次没注意,等调整好位置,其他地方的原理图全乱了,这是我的问题嘛?还有,昨天晚上画一个很简单的器件,原理图第一次画错了,后面竟然就无法修改了?改完刷新底下放置预览都是对的,一点放置就还是原来那个错的,甚至删除重建也不行,我真的震惊了,难道就是因为我没改名字嘛?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda 专业版 pcb 发帖人:samaritan 发帖时间:2021-11-30 08:36:00
  • 项目外包:承接硬件原理图设计,PCBLayout,嵌入式开发等服务
  • 多年硬件电子电路设计,经验丰富;提供全套硬件电路设计Layout服务;1、可承接瑞芯微,全志,ST单片机硬件原理图设计;2、可承接单面板、双面板、四层板、六层板,八层板Layout工作;3、熟练使用Cadence原理图及PCB设计软件,KEIL嵌入式单片机开发软件。有意者请联系:990281287@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB Layout 嵌入式 发帖人:LESLIE 发帖时间:2021-06-28 17:40:00
  • 建议快捷键的问题
  • 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
  • 元件子库转PCB的问题
  • 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
  • 开源推荐006期丨ATX电源测试仪
  • 开源工程名称:ATX电源测试仪作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester✨工程描述:前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:39:00
  • 开源推荐005期丨LED点阵时钟
  • 开源工程名称:LED点阵时钟作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/led_matrix_clokc✨工程描述:基于51单片机的LED点阵电子时钟。基于STC15W4K系列超高速51单片机。在100*40mm大小的双面板上容纳了所有的元器件。DS3231实时时钟(RTC)芯片,年误差不超过5分钟。点阵分辨率:24*8通过底部的进度条显示秒数。通过重力感应来确定显示方向。micro-usb接口供电。CR1220后备电池,断电不会停止走时。PCB预留DS18B20温度传感器接口和蜂鸣器控制接口,可根据需要自行添加提供源代码。提供外壳3D模...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHUB 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:30:00
  • 开源推荐004期丨18650锂电池LED灯
  • 开源工程名称:18650锂电池LED灯投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/ip5306-li-dian-chi-chong-fang-dian-ban✨工程描述:使用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,可以对18650电池充放电,还可以做LED灯。红圈1为IP5306锂电池充电和升压5V电路,SW1开关短按可以触发电量显示百分比指示灯和USB5V输出。红圈2为PT4115恒流LED驱动电路,最大恒流800MA,长按3秒SW1可以控制PT4115点亮和关闭LED灯。✨PCB板和焊接成品PCB布局进行了修...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-05 10:41:00
  • 开源推荐003期丨51单片机脱机下载和烧录器
  • 开源工程名称:51单片机脱机下载和烧录器投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi✨工程描述:STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。但是这样做就是要每次烧录时要用...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-04 14:33:00
  • 开源推荐002期丨TPS54360降压模块
  • 开源工程名称:TPS54360降压模块作者:suifeng8071工程链接:https://oshwhub.com/dian-sai-1/tps54360✨工程描述:TPS54360是一款具有集成型高侧MOSFET的60V、3.5A降压稳压器。按照ISO7637标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至2µA。4.5V到60V(绝对最大值为65V)输入范围:3.5A持续电流、4.5A最低峰值电感器电流限制电流模式控制直流/直流转换器92...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-03 10:52:00
  • 开源推荐001期丨VFD时钟
  • 嗨~这里是立创EDA开源硬件项目推荐,在OSHWHub开源的优秀项目都会在这里进行推荐供大家交流学习,每个项目基本都包括项目描述、原理图设计、PCB设计、BOM表、实物图、演示视频、调试程序等等;本期工程详情可查看地址:https://oshwhub.com/katachi/vfd-shi-zhong工程描述:VacuumFluorescentDisplay(vfd)即真空荧光显示屏,其独特的发光效果受不少发烧友青睐。VFD显示原理一般是屏上侧灯丝供电后激发出电子,然后下册有栅极和阳极(类比数码管公共端和段端),恰当设置栅极阳极和灯丝的电势,可使电子轰击阳极上的荧光粉而发出美妙的光线。VFD...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-11-26 17:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: